我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
当Citect导入Unity的变量表的注意事项?
问题描述:
当Citect导入Unity的变量表的注意事项?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

导入标签的简单步骤如下:使用已经建立好的IO设备的扩展菜单(IO设备打开以后,点击F2键),“链接外部标签数据库”选择True,“数据库类型”选择Unity SpeedLink (EDT) Dynamic,浏览Unity的工程保存文件:*.stu文件。然后点击替换。

想要导入成功,还需要注意的是:IO设备中的协议必须选择Modnet,不可以选择Modnet20,Modnet30等其他驱动协议。