我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
当客户在Cicode中定义二维数组的时候不能编译通过,客户是这样定义的,REAL ReportTagsHour_M[20][768],这样定义是否有问题呢?
问题描述:
当客户在Cicode中定义二维数组的时候不能编译通过,客户是这样定义的,REAL ReportTagsHour_M[20][768],这样定义是否有问题呢?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

首先我们要了解在Cicode中定义数组的最大元素个数分别是多少

Data Type

Element Size

Max Elements
Citect 1.x, 2.x

Max Elements
Citect 3.x – 6.x

INT

4 bytes

16,364

15,359

REAL

4 bytes

16,364

15,359

STRING

128 bytes

512

479

OBJECT

N/A

N/A

N/A

从上表中可以看到客户定义的Real类型的数组元素不能超过15359个,但是他定义的数组个数是20×768=15360,超过了15359,所以编译报错,如果将768修改成767,编译则正确