我们今天能为您提供什么帮助?

当修改了Variable.DBF文件以后,出现已有的变量标签在编译的时候出现Not find的情况,那么怎样恢复Variable.DBF文件呢?

问题描述:
当修改了Variable.DBF文件以后,出现已有的变量标签在编译的时候出现Not find的情况,那么怎样恢复Variable.DBF文件呢?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

由于对Variable.DBF文件格式等进行了修改会出现很多针对Variable.DBF文件的编译错误或者报警,这个时候恢复Variable.DBF文件的原始格式就很重要。

1,将Include工程中的Variable.DBF文件拷贝到电脑桌面上,此文件是原始格式的文件;

2,将现在编辑的工程文件夹中的Variable.DBF文件中的内容(除第一行标题)复制,粘贴到桌面上的原始文件中,然后使用Citect安装路径――Bin文件夹――save_dbf.XLS宏文件进行保存(或者使用Excel表中的DBF AddIn插件保存);

3,将现在编辑的工程文件夹中的Variable.DBF文件改名为Variable_1.DBF;

4,将桌面上的Variable.DBF文件复制到现在编辑的工程文件夹中。