我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect中 Variable.DBF文件中修改变量地址的时候如果输入以“0”开头的变量地址时,前面的“0”无法保留,怎么办?
问题描述:
Citect中 Variable.DBF文件中修改变量地址的时候如果输入以“0”开头的变量地址时,前面的“0”无法保留,怎么办。

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

如下两图,当输入地址时000016之后,前面的0就消失了,只剩下16


需要修改一下此excel表格字段的格式,右键点击此字段,选择Format Cells…

在Format Cells弹出的对话框中Number里面选择Text(文本),然后点击OK.

最后可以看到效果如下