我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect是否可以直接读取PLC的%SW或者Time类型的变量?
问题描述:
Citect是否可以直接读取PLC的%SW或者Time类型的变量?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

Citect不能直接读取PLC的%SW或者Time类型的变量,需要在PLC端把%SW转换成%MW才可以使用。Time类型的变量也需要在PLC端用函数转换成%MW的地址才可以和Citect进行通信。