我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect中的整型类型的数据怎样用二进制方式显示?
问题描述:
Citect中的整型数据怎样用二进制方式显示?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

可以在数值显示中输入VariableName bitand 1,这样可以“与”出最低位,放置在最右侧,然后在刚才的数值显示的左侧放另一个数值显示输入VariableName bitand 2,这样就“与”出第二位,依次放置类似的数值就可以“与”出第三位,第四位….;..的数据,这样就可以将整型的数据按照二进制的方式依次排列出来。