FA168893
FA168893
我们今天能为您提供什么帮助?
E257D能否用于轻点多连体的底盒?
问题描述:
E257D能否用于轻点多连体的底盒?
所属产品线:
ZENcelo轻点系列
解决方法:
E257D两侧的20mm和25mm敲落孔是交错的,不能用于轻点多连体的安装。
首次发布日期:
2013/3/28
修订日期:
2019/8/27
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
ZENcelo轻点系列
探索更多
范围:
ZENcelo轻点系列