我们今天能为您提供什么帮助?

Citect运行工程以后,弹出的超级精灵上面的字符显示#ASS怎样处理?

问题描述:
Citect运行工程以后,弹出的超级精灵上面的字符显示#ASS怎样处理?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

精灵是将变量传递给超级精灵,而不是直接传递字符串给超级精灵,#ASS应该是AssPopUp()或者AssWin()函数里面的参数传递的并不是变量标签的名称,而是一个字符串。这样传递是不对的。
超级精灵的标题显示可以在精灵中使用Wintitle()函数,该函数可以直接传递字符串内容。
超级精灵页面的字符串显示,首先需要将字符串变量通过精灵传递给超级精灵,然后在超级精灵中使用AssGetProperty()函数来显示字符串变量的名称或者变量的注释信息。