我们今天能为您提供什么帮助?

Citect中怎样实现即使重复点击页面上的精灵也只弹出一个超级精灵(或普通弹出页面)窗口?

问题描述:
怎样实现即使重复点击页面上的精灵也只弹出一个超级精灵(或普通弹出页面)窗口。

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

在精灵中可以使用AssWin(sPage, X, Y, Mode, sTag1, [sTag2..8])和WinNewAt(Page, X, Y, Mode, ClusterName)函数可以实现,其中Mode参数是128+512就可以实现即使多次点击精灵也只能弹出一个超级精灵(或者普通弹出页面)

使用AssPopup(sPage, sTag1, [sTag2..8])和WinNew(Page,ClusterName)这两个函数由于参数的原因无法显示此功能。