Citect软件中有多个工程,想针对每个工程制作一个快捷方式,是否可以实现?
问题描述:
Citect软件中有多个工程,想针对每个工程制作一个快捷方式,是否可以实现。所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
可以实现该功能。
比如给工程A做快捷方式
1,在citect管理器中--选择工程A
2,进入config文件夹(该文件夹和User,Data文件夹并列),拷贝Citect.INI文件到电脑的其他路径下并且改名为MY.INI,比如拷贝到d盘根目录 d:\MY.INI
3,开始--程序--citect目录--citect运行管理器--右键--发送一个快捷方式到桌面
4,右键点击该快捷方式--属性--shortcut--target,默认比如是"C:\Program Files\Schneider Electric\Vijeo Citect 7.20\Bin\Citect32.exe"
现在修改为"C:\Program Files\Schneider Electric\Vijeo Citect 7.20\Bin\Citect32.exe" -id:\MY.INI,如下图

这样就制定了每个工程的快捷方式指向自己的ini文件了
是否有帮助?