我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect 7.2在建立通信设备的时候有Persist Memory I/O Device和Disk I/O Device,他们的区别是什么?
问题描述:
Citect 7.2在建立通信设备的时候有Persist Memory I/O Device和Disk I/O Device,他们的区别是什么?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

二者的区别很小,功能基本一致。

Memory I/O 设备的标签缓存(在IO设备的F2扩展菜单中)将以设定的时间间隔写入到 XML 文件,DIsk IO设备数据变化后马上更新文件。

另外就是冗余同步方式不一样,如果两个IO服务器都在运行,但是他们之间的网络断了,当网络恢复时,Disk IO不会立即执行数据同步,当服务器数据再次发生变化的时候,才会同步。而Memory IO设备会立即执行同步。

用持久内存 I/O 设备(Persist Memory I/O Device)是使用磁盘 I/O 设备(Disk I/O Device)的推荐备选方案。