我们今天能为您提供什么帮助?

怎样在Citect运行页面上显示登陆用户的权限?

问题描述:
怎样在Citect运行页面上显示登陆用户的权限。

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

1, 放置一个文本属性,设置如下

2, 再放置一个文本属性,里面的设置如下:



3,依次放置共8个文本属性,设置同上,参数分别修改为3,4,5……8;然后将这些文本依次排开放置即可,这样即使用户有多个权限也可以一起显示出来。