我们今天能为您提供什么帮助?

Citect中怎样使用设备将不同电脑上的操作员记录统一到同一台电脑上,现在设置的设备只能保存本机的操作员记录?

问题描述:
怎样使用设备将不同电脑上的操作员记录统一到同一台电脑上,现在设置的设备只能保存本机的操作员记录。

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

1. 在每台机器上增加一个设备,设备的文件都指向一台机器的一个文件,比如主服务器的IP是192.168.0.100,然后增加的设备中文件名输入:\\192.168.0.100\D:\OPER_LOG_TEST.TXT
2. 然后在主服务器上将生成的D:\OPER_LOG_TEST.TXT文件共享,那么所有机器的操作都记录到这个文件上
3. 保留你原来的设备,那么即可以记录本机的操作,也可以记录所有机器的操作到主服务器的文件D:\OPER_LOG_TEST.TXT上