我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect的ciText.combobox控件怎样使用?
问题描述:
Citect的ciText.combobox控件怎样使用?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

此控件是citect自带控件,此例子工程可以实现:下拉菜单,添加项目,执行项目等功能

  • 添加项目:点击additem按钮可以实现

  • 执行项目:点击111可以执行翻转页面到page2

  • 获取文本:点击222,然后在点击gettext按钮,可以看到获得的文本