我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect包含工程中的页面可以正常显示数据,但是超级精灵无法正常显示数据?
问题描述:
Citect包含工程中的页面可以正常显示数据,但是超级精灵无法正常显示数据?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

Citect包含工程中每个页面都要链接到一个集群中(在页面属性中设置),但是超级精灵页面属性中不能链接集群,就需要在精灵传递变量的时候将集群一同传递给超级精灵,精灵中可以使用Ass()函数将变量和相应的集群一同传给超级精灵,这样弹出的超级精灵才会正常显示数据。