Citect 7.2版本的Tab_Style模板中的报警页面显示的字段怎样修改,因为在报警分类中修改没有效果?
问题描述:
Citect 7.2版本的Tab_Style模板中的报警页面显示的字段怎样修改,因为在报警分类中修改没有效果?所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
7.2版本的Tab_style模板在报警分类中修改的报警格式不能和页面的格式同步。
因为这个模板是基于各个页的,每个报警页面都可以有自己的格式。
可以使用以下方法实现,双击报警页面,会弹出报警格式的输入,请在这输入您的格式。
默认的格式遵循的顺序是
1, 在编辑状态双击报警页面输入格式或者修改配置文件的参数[Format]FormatName,如果没有设置 1,格式将遵循2。
2, Alarm Template - [Format]Alarm
Alarm Summary Template - [Format]Summary,如果没有设置2,格式遵循3。
3,设置报警分类的格式,分类号码是0,如果没有设置3,格式遵循4。
4, Alarm pages [Alarm]DefDspFmt
Summary pages [Alarm]DefSumFmt.
是否有帮助?