我们今天能为您提供什么帮助?

AVEVA™ Plant SCADA报警记录中已禁用的报警如何恢复使用?

问题描述:
AVEVA™ Plant SCADA报警记录中已禁用的报警如何恢复使用?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

AVEVA™ Plant SCADA在报警记录中可以禁用某些报警,已禁用的报警后期触发将不会在报警列表中显示。

如需要恢复该报警的使用,则需要建立一个“Disabled” 报警页面,

当工程运行起来以后,可以在这个页面中看到Disable了的报警变量,右键点击这个报警条选择“启用”即可。