我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect 怎样在Summary报警页面按条件过滤报警?
问题描述:
Citect 怎样在Summary报警页面按条件过滤报警?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

如果使用的是XP风格的Summary模板,可以使用Summary页面左侧的"apply a filter to the list"工具来过滤报警
image007.png

如果使用的是Stand/Top/Bottom风格的模板,可以使用Summary页面左侧的"Display alarm filter form"按钮来过滤报警
image009.png

如果使用7.2软件的tab-style新模板,可以使用Summary页面的"filter task"工具来过滤报警
image011.png或者使用函数AlarmSetInfo()编辑cicode脚步来实现过滤