我们今天能为您提供什么帮助?

Citect在页面插入或者调用变量的时候就提示“变量标签不存在,是否添加未知变量”,但是这些变量已经建立,怎么办?

问题描述:
Citect在页面插入或者调用变量的时候就提示“变量标签不存在,是否添加未知变量”,但是这些变量已经建立,怎么办?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

这是由于变量标签中已经建立了超过5000个变量,可以修改工程编辑器――工具――选型――maximum list box items里面的数值将5000修改成更大的数值用来匹配您的变量标签表中的变量数量。