我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect的Cicode编程运算符的优先顺序?
问题描述:
Citect的Cicode编程运算符的优先顺序?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

Order

Operator

1

( )

2

NOT

3

* , / , MOD

4

:

5

+ , -

6

< , > , <= , >=

7

= , <>

8

AND

9

OR

10

BITAND , BITOR , BITXOR