我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect编译报错,“No Server of proper type is defined for the specified cluster”怎么解决?
问题描述:
Citect编译报错,“No Server of proper type is defined for the specified cluster”怎么解决?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

这个问题是由于建立了趋势或者报警标签而没有建立相应的服务器引起的。

建立趋势标签前需要建立趋势服务器:工程编辑器――服务器――趋势服务器

建立报警标签前需要建立报警服务器:工程编辑器――服务器――报警服务器