我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
打开Citect软件,Citect管理器无法显示,但是在Windows的任务栏还有Citect管理器的图标,怎么解决?
问题描述:
打开Citect软件,Citect管理器无法显示,但是在Windows的任务栏还有Citect管理器的图标,怎么解决?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

1, 需要按Ctrl+Alt+Del键调出Windows的任务管理器
2, 在任务管理器中,右键点击Citect管理器,先最小化,在最大化