我们今天能为您提供什么帮助?

弹出窗口函数WinNew(), WinNewAt(), AsspopUp(), AssWin()的区别?

问题描述:
弹出窗口函数WinNew(), WinNewAt(), AsspopUp(), AssWin()的区别?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

WinNew()         打开一个新窗口。
WinNewAt()      在指定位置打开一个显示窗口。
AssPopUp()       上传8个标签变量给一个超级精灵,然后在一个弹出窗口显示这个超级精灵。
AssWin()                上传8个标签变量给一个超级精灵,然后在一个新窗口显示这个超级精灵。