我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect中怎样自制选择菜单?
问题描述:
Citect中怎样自制选择菜单?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

可以通过调用DspPopupMenu()函数来实现,Cicode脚本如下:

FUNCTION menu_popup()

INT ISelection;

DspPopupMenu(0,"item1,!item2,~item3>1");

dsppopupmenu(1,"itemA,itemB,itemC")

iselection=DspPopupMenu();

IF iselection=1 THEN

a=111;

END

IF ISelection=101 THEN

b=101;

END

IF ISelection=102 THEN

c=102;

END

IF ISelection=103 THEN

d=103

END

END

实现的效果如下图: