我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Citect V7.2的服务器和客户端怎样配置?
问题描述:
Vijeo Citect V7.2的服务器和客户端怎样配置?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

7.0以后的软件都是通过IP地址来辨别机器的角色,如果工程中设置的IP地址和本机网卡地址一致,那么这台机器是服务器;如果工程中设置的IP地址和本机网卡地址不一致,那么这台机器是客户端。然后通过走"计算机设置向导"来确定机器的角色,最后选择网络模式即可。注:网络模式需要插狗才可以运行。

在7.2软件中服务器和客户端还需要输入相同的密码才可以连接,如下图
image029.png