我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect中 Web Client如何设置自动关闭?
问题描述:
由于Web Client是有个数限制的,如果购买了4个Web Client而且都登陆在网络上,那么其他人就不可以再登陆,所以怎样将暂时不使用的Web Client释放就是一个问题

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

由于Web Client是有个数限制的,如果购买了4个Web Client而且都登陆在网络上,那么其他人就不可以再登陆,所以怎样将暂时不使用的Web Client释放就是一个问题
可以通过脚本实现web client的释放

1. 建立一个用户,在扩展菜单(按F2)中的entry command中写入TEST_SHUTDOWN()

2. 将下面附件中的cicode文件放置到自己的工程文件夹中
3. 发布到web client,登陆web client页面
4. 在web client上登陆用户:abc
5. 两分钟以后如果无人操作web client,web client就自行关闭了,关闭时间可以自行修改,在cicode中修改

FUNCTION
TEST_SHUTDOWN()
IF IsWebClient() = TRUE THEN
ShutdownIdleWebClient(2);//括号里的时间可以自行修改
ELSE    LogoutIdle(2);//括号里的时间可以自行修改
END
END