我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect怎样和条形码扫描仪通信,需要使用什么协议?
问题描述:
Citect怎样和条形码扫描仪通信,需要使用什么协议?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

传统的条形码扫描仪使用RS232通信接口,在Citect中可以定义一个COMX类型的板,然后建立一个端口,最后需要使用Cicode编写一段脚本使用ComRead()函数从扫描仪读取数据。
image186.png

不过现在很多都是使用的USB接口的条形码扫描仪,使用串口的扫描仪比较少了,如果您购买的设备是USB接口的,可以和条形码扫描仪的生产厂家确认一下他们是否可以提供软件将USB接口转换成虚拟的COM端口