我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PLC切换或者同一个PLC的两张网卡(一用一备)切换的时候,SCADA中断的时间比较长,需要设置什么参数?
问题描述:
PLC切换或者同一个PLC的两张网卡(一用一备)切换的时候,SCADA中断的时间比较长,需要设置什么参数?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

如果是Modnet协议,那么修改以下三个参数,其他协议同理

[Modnet]

Watchtime

Timeout

Retry

保持原则是Watchtime >= Timeout ×(Retry+1)可以根据程序的大小和点数的多少设置合适的值