我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
RM6压力开关接点动作阀值是多少?
问题描述:
RM6压力开关接点动作阀值是多少。

所属产品线:
RM6

解决方法:
压力值 触点1状态“Level 1” 触点2状态“Level 2” LED显示
P>1.08bar Closed Closed OK

1.04bar<P<=1.08bar

P<=1.04bar

Closed

Open

Open

Open

OK/LOW

NOT OK/VERY LOW