FA169244
FA169244
我们今天能为您提供什么帮助?
SM6的两边侧板安装时里面的绝缘板是什么作用,可以不装吗?
问题描述:
SM6的两边侧板安装时里面的绝缘板是什么作用,是否可以不装?
所属产品线:
SM6
解决方法:
此绝缘板为防内燃弧板,可以提高绝缘性,必须安装。
首次发布日期:
2013/3/28
修订日期:
2020/6/29
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
SM6
探索更多
范围:
SM6