我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
RSL1PVPU释放电压阈值是多少?
问题描述:
RSL1PVPU释放电压阈值是多少?

所属产品线:
Harmony 电磁式继电器

解决方法:
交流供电时,释放电压阈值=0.15 x Un = 0.15 x 230 Vac = 34.5Vac;
直流供电时,释放电压阈值=0.10 x Un = 0.10 x 230 Vdc = 23.0Vdc。