我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
逻辑控制器SR2/SR3,为了保护客户的应用程序,如何在软件Zeliosoft软件上设置下载密码?
问题描述:
逻辑控制器SR2/SR3,为了保护客户的应用程序,怎么在软件Zeliosoft软件上设置下载密码?

所属产品线:
Zelio Logic

解决方法:

点击Transfer Programming:PC > Module(下载程序)功能,显示“下载选项菜单”,如下图所示: