我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Sepam S20保护用SFT2841连接时,为何从同一装置下载后无法上传?
问题描述:
Sepam S20保护用SFT2841连接时,为何从同一装置下载后无法上传?

所属产品线:
Sepam 20 系列

解决方法:

把该配置文件另存一个,再给装置下发就可以。原因是保护版本较低,SFT2841版本高,SFT2841版本增加了“2次谐波抑制”功能而老的S20没有该部分,所以无法匹配。