我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
sepam20,sepam40,sepam80哪些旧版本型可以通过升级用于IEC61850?
问题描述:
sepam20,sepam40,sepam80哪些旧版本型可以通过升级用于IEC61850?

所属产品线:
Sepam 20系列; Sepam 40系列; Sepam 80系列

解决方法:

所有SEPAM20/40/80通过升级均可用于ECI850,SEPAM40/80通过升级可用于ACE850,SEPAM40除了2009年之前版本V7:XX不能用于ACE850其余可以用于ACE850。