我们今天能为您提供什么帮助?

M218 PLC本体上的LN旁接地与24V接地及输入接地的区别?

问题描述:
M218 PLC本体上的LN旁接地与24V接地及输入接地的区别?

所属产品线:
Modicon M218

解决方法:

LN旁的接地称为保护性接地,24V与输入接地称为功能性接地,保护性接地与功能性接地在内部是不导通的,且不允许连接在一起的,这样可以避免在电源系统发生短路时损坏模拟量IO、快速IO和通讯信号的屏蔽层。