我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Somachine软件在M258的专用IO中添加Standard _ Encoder设备,在外部事件中配置了“Encoder_TH0”后,软件编译报错,如何处理?
问题描述:
用户在Somachine软件中,给M258处理器的专用I/O模块DM72F0下添加了Standard _ Encoder设备,为什么在外部事件中配置了“Encoder_TH0”后, 软件编译报错“任务**定义了外部事件Encoder_TH0,但是该任务没有链接到参数”?

所属产品线:
EcoStruxure Machine Expert(原SoMachine)

解决方法:

用户在Somachine软件中DM72F0配置如下图所示:

外部事件 “Encoder_TH*”对应的是M258硬件上的编码器接口连接的编码器阈值事件,而用户在软件中配置的是M258嵌入式专用I/O模块DM72F0,DM72F0对应的外部事件是BLOCK0_*,所以DM72F0上连接的编码器的阈值事件应该使用BLOCK0_TH*,使用时要注意区分。