我们今天能为您提供什么帮助?

P14x接地故障保护元件EF1和EF2的区别是什么?

问题描述:
P14x接地故障保护元件EF1和EF2的区别。

所属产品线:
MiCOM Px40

解决方法:

EF1的保护是基于零序电流的实测值,零序电流的测量输入可以使直接的零序互感器也可以使3相互感器的零序连接方式接入。
EF2的保护是基于3相电流计算的零序电流值。

注意:P144只能接入两相CT,所以要实现接地故障保护,必须使用独立的零序互感器。