Somachine软件中的OTB从站,OTB1CODM9LP通讯时常报错,是否可以检测到该错误?
问题描述:
Somachine软件中的OTB从站,OTB1CODM9LP通讯时常报错,是否可以检测到该错误。所属产品线:
Modicon Advantys OTB解决方法:
可以检测到该错误,首先双击OTB从站,在OTB1CODM9LP配置页面中,勾选使能专家设置,然后在发送PDO映射里添加映射16#1002,Manufacturer Status Register,在PDO映射中也可以看到勾选上,该双字的Bit[9]:communication fault or external fault,使用该位可以检测通讯错误。
是否有帮助?