我们今天能为您提供什么帮助?

PM810+PM810LOG+PM8M22能否同时安装?

问题描述:
PM810+PM810LOG+PM8M22能否同时安装?

所属产品线:
PM800

解决方法:

可以。除PM810LOG仅用于PM810外,PM800系列电表可安装任一一个扩展模块,最多可装2个扩展模块,PM810LOG、PM8ECC、PM8M22仅可安装1块。
PM800系列电表及扩展模块最大可能的组合:
1、 PM810+PM8ECC+非PM8ECC的任一模块(PM8ECC必须先安装)。
2、 PM810+PM810LOG+任一IO模块
3、 PM8X0+PM8ECC+任一IO模块(PM8ECC必须先安装)。
4、 PM8X0+2个IO模块,其中2个IO模块的组合如下,
l         如果PM800的控制电压低于208V,可装1个PM8M22或PM8M26+PM8M22或1个/2个PM8M26或1个PM8M222
l         如果PM800的控制电压高于208V,可装1个PM8M22或PM8M26+PM8M22或1个/2个PM8M26或PM8M2222+ PM8M22或PM8M2222+ PM8M26或1个/2个PM8M2222