我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PM800数字量输出作为脉冲输出时的脉冲宽度是多少?
问题描述:
PM800数字量输出作为脉冲输出时的脉冲宽度是多少?

所属产品线:
PM800

解决方法:

PM800数字输出作为电能脉冲输出时有两种模式可选:Transition模式和Pulse模式,两种模式的区别如下:

1、 Transition模式通过数字输出状态变化(接通和分断)的次数作为脉冲的计数,所以不涉及脉冲宽度的问题。
2、 Pulse模式通过数字输出的脉冲次数作为脉冲计数,脉冲宽度可设置为10,25,50,100,150,200,300,500或1000ms。脉冲输出模式及脉冲宽度的设置在Maint> I/O > ADVAN菜单中。