问题描述:
BCPM电能值能够存储的范围是多少?浮点和整型两种寄存器能够存储的电能值范围是否相同?所属产品线:
服务器电源监测装置BCPM解决方法:
BCPM支持浮点型和整型两种寄存器存储方式。这两种存储方式的存储范围是不相同的。
浮点型寄存器中电能值累计到1,844,674,407,370,955.1kWH时会自动复归为0,整型寄存器中电能值累计到429,496,729.5kWH时会自动复归为0
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
BCPM支持浮点型和整型两种寄存器存储方式。这两种存储方式的存储范围是不相同的。
浮点型寄存器中电能值累计到1,844,674,407,370,955.1kWH时会自动复归为0,整型寄存器中电能值累计到429,496,729.5kWH时会自动复归为0
是否有帮助?