我们今天能为您提供什么帮助?

BCPMA042S能否实现两组进线测量?

问题描述:
BCPMA042S能否实现两组进线测量?

所属产品线:
服务器电源监测装置BCPM

解决方法:

BCPM由主板和4个电流互感器排(84个分支回路)和2组主进线组成,而且Modbus通讯时BCPM要求有两个地址,分别用于两个电流互感器排(42 个分支回路)和一个三相四线输入。如下图所示, BCPMA042S是测量两个电流互感器排(42个分支回路),1组主进线(4个互感器)。无法实现两路进线测量。


untitled.GIF