我们今天能为您提供什么帮助?

BCPM低低报警设置阀值为40%,低报警阀值设置为50%,breaker size是32A,现场的电流是9A,低报警动作,但是低低报警不动作是什么原因?

问题描述:
BCPM低低报警设置阀值为40%,低报警阀值设置为50%,breaker size是32A,现场的电流是9A,低报警动作,但是低低报警不动作是什么原因?

所属产品线:
服务器电源监测装置BCPM

解决方法:

低低报警不动作的原因是低低报警阀值设置过高。BCPM是用于数据中心的,是用来检测分支回路的无流,所以设定值过高导致低低报警不动作。建议按照默认值2.5%来设置。