{}

我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
我们今天能为您提供什么帮助?
P1200/DM6200通讯时客户返回的数据如何处理?
问题描述:
P1200/DM6200通讯时客户返回的数据的处理方法?

所属产品线:
PM1000/DM6000

解决方法:

P1200/DM6200在寄存器中的数据存储是高字在后,低字在前,以读取频率为例,客户返回的数据为‘15E74248’客户实际应该‘424815E7’,按照32位浮点转换才能得到频率的正确数值。



是否有帮助?

探索更多
范围:
探索更多
范围: