PM1000中溢出参数选择设定是什么意思?
问题描述:
PM1000中溢出参数选择设定的意思?所属产品线:
PM1000/DM6000解决方法:
由于PM1000电能测量值范围(取决于PT以及CT的设置)和设备运行时间(最大9999小时)的限制,所以为了保证电能管理部分测量参数的正确,当某一项值超出测量范围后,电表应该对相关所有值都进行复位并重新开始累积。
复位的条件可以是Wh或VAh(可选)以及设备运行时间Run-Hours。
电表将复位以下寄存器参数:VAh, Wh, VARh, -VARh, Run Hours, On Hours(电表运行时间), Interruptions(电表关断次数),并将Wh, VAh, VARh, -VARh and Run.h存储至OLD寄存器区域。
是否有帮助?