我们今天能为您提供什么帮助?

PM1000电能能否手动清零?

问题描述:
PM1000电能可以手动清零吗?

所属产品线:
PM1000/DM6000

解决方法:

可以通过面板或通讯手动清零。面板上手动清零的菜单如下图所示。不同于PM800/700/5350等仪表使用‘Reset’,而是‘CLR’。如果选择‘CLR INTG’,那么同时把电能和最大需量清零。如果选择‘CLR MD’,只是把最大需量清零。