我们今天能为您提供什么帮助?

PM5350工作电源接直流时,安装手册及其产品本身都并没有明确标注哪个端子接‘+’,哪个端子接‘-’,究竟有没有极性要求?

问题描述:
PM5350工作电源接直流时,安装手册及其产品本身都并没有明确标注哪个端子接‘+’,哪个端子接‘-’,究竟有没有极性要求?

所属产品线:
PM5350

解决方法:

PM5350的工作电源是AC (85-265V)或DC(100-300V),因为工作电源是交直流通用,内部有整流回路,所以没有明确的极性要求。