我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
PM5350和PM750的输入模块如何接线?PM810和PM750可用于控制断路器分合吗?
问题描述:
PM5350和PM750的输入模块如何接线?PM810和PM750可用于控制断路器分合吗?

所属产品线:
PM5350; PM700

解决方法:

PM5350内置24V电源,可以把状态节点直接接入;
PM750需要外部提供24VDC电源,C接负,S1 S2接正。
PM810和PM750本体的继电器输出最大100mA,不能用于控制分合闸线圈。
PM810加PM8M22可用,最大可2A。