PM5350的白屏(仅背光无文字显示)和黑屏(有或无文字并且无背光)现象出现的原因是什么?
问题描述:
PM5350的白屏(仅背光无文字显示)和黑屏(有或无文字并且无背光)现象?所属产品线:
PM5350解决方法:
PM5350可以Maint—Setup—HMI—Display设置背光超时时间(backlight timeout)0-60min以及屏幕超时时间(Screen timeout)0-60min.
当PM5350无操作时间到达背光超时时间后,背光会关闭,直到下一次按键操作;
当PM5350无操作时间达到屏幕超时时间后,屏幕文字显示会关闭,直到下一次按键操作。
通过以上两个时间的设置配合,可实现PM5350显示白屏或黑屏的状态。
是否有帮助?