问题描述:
PM5350供电电源标注为85-265V AC或100-300VDC,是否同PM800的(例如110-415 VAC +/-10%)等还有+/-10%裕量?所属产品线:
PM5350解决方法:
PM5350的供电电源与其它仪表的标注不同,直接标注为85-265V AC或100-300VDC,不再有任何的裕量。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
PM5350的供电电源与其它仪表的标注不同,直接标注为85-265V AC或100-300VDC,不再有任何的裕量。
是否有帮助?